This new version of the document takes into account the launch of 2 new offers, PanelSeT SFN and Climasys CU. Taking into account the change in range name going from Spacial SF to PanelSeT SFN. This version as well provides a view on the merge between CRN and CRNG offers into one single one. It also gives a view of the new Customization services tool. It also takes into account some changes to the ranges, with the suppression of phased-out references
Megfelelőségi nyilatkozat
NSYDLCR18 EU RoHS nyilatkozat
Hungarian
2024-06-12
NSYDLCR18 EU RoHS nyilatkozat
Dinimel szerelőkeret 2 soros, 18 egység
NSYDLCR18 Kínai RoHS nyilatkozat
Hungarian
2024-06-12
NSYDLCR18 Kínai RoHS nyilatkozat
Dinimel szerelőkeret 2 soros, 18 egység
NSYDLCR18 REACh nyilatkozat
Hungarian
2024-06-12
NSYDLCR18 REACh nyilatkozat
Dinimel szerelőkeret 2 soros, 18 egység
Környezetvédelmi közzététel
Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure
English
2024-06-15
Használati útmutató adatlap
Instruction Sheet for DLCR modular distribution chassis
SILENT
2024-06-15
CAD
Spacial CRN - DL modular chassis 18 modules for enclosures H300xW250xD150 mm - 3D CAD