left right
Caractéristiques communes  
Type de tête: Tête rotative
Mode de fixation: Par le corps
Mouvement tête de commande: Tournant
Mouvement d'attaque: Avec toute pièce mobile
Type d'approche: Approche latérale, 2 directions
Description des contacts: 2 x (1 "O" + 1 "F")
Fonctionnement des contacts: À action brusque
Nombre de positions: 1
Type d'approche
Type d'approche: Approche latérale
Directive de l'opérateur: 2 directions
Filtrer par
 
Produits 1 à 6 sur 6
 Par page  |   1 
Configuration option
XCRA111EX vignettes - Schneider-electric XCRA111EX
INTERRUPTEUR DE POSITION
Is not part of a configuration
Une référence obsolète ne peut pas être ajoutée au panier
XCRA121EX vignettes - Schneider-electric XCRA121EX
OsiSense XC Atex - Interrupteur de position
Is not part of a configuration
Ajouter au panier
XCRA151EX vignettes - Schneider-electric XCRA151EX
INTERRUPTEUR DE POSITION
Is not part of a configuration
Une référence obsolète ne peut pas être ajoutée au panier
XCRB111EX vignettes - Schneider-electric XCRB111EX
INTERRUPTEUR DE POSITION
Is not part of a configuration
Une référence obsolète ne peut pas être ajoutée au panier
XCRB121EX vignettes - Schneider-electric XCRB121EX
INTERRUPTEUR DE POSITION
Is not part of a configuration
Une référence obsolète ne peut pas être ajoutée au panier
XCRB151EX vignettes - Schneider-electric XCRB151EX
XCRB ATEX - ID Posi - levier galet - 2NC+2NO - act bru/1 contact - PG13,5 - IP65
Is not part of a configuration
Ajouter au panier